This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:交流电流失真

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823279/ucc28070-distortion-in-ac-current

器件型号:UCC28070

尊敬的 John:

这是我之前在 UCC28070 IC 上发布的帖子的补充。 以下链接-

我使用了274K 作为 Rsynth。 现在,当我们进行测试时,我们将观察到交流输入波形失真。 请在10-20%负载电流下找到以下板。

在上面的图中、粉色是输入交流电流、蓝色图是输入 AV 电压。 您能不能建议哪些因素会导致交流电流波形失真。

此致、

Jyoti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyoti、

    您将在源极上使用120m Ω 电流分流器来直接感测开关电流。
    根据计算器数据、您的 RMS 电流为5.22A、因此您需要至少10W 的分流额定值。

    我建议您检查 CSA (CSB)和 GDA (GDB)上的波形
    CSA 和 CSB 信号应准确表示导通期间的 MOSFET 电流。
    我怀疑波形严重失真、这可能是由于布局/接地问题所致。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyoti、

    我将关闭此帖子、因为该主题中没有其他输入

    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。

    此致

    John