This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:BQ25150 -如何知道我们是否正在充电

Guru**** 2521320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822494/bq25150-bq25150---how-to-know-if-we-are-charging-or-not

器件型号:BQ25150

您好!

正常工作流程是什么:

1 -检测我们正在充电

2 -检测充电完成

3-检测充电器是否已拔下

我知道有一个中断引脚、可以读取 I2C 寄存器和所有... 但我找不到这个任务的简单流程。

请描述一下。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)要检测充电、您可以通过 ADC 读取充电电流

    2) 2)充电完成后 、STAT0寄存器中的 CHARGE_DONE_STAT 位将被置位

    3) 3)当断开充电器时、 STAT0寄存器中的 VIN_PGOOD_STAT 位将不会置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    BQ 是否可以为2)和3)生成中断? 还是应该轮询寄存器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     CHARGE_DONE_FLAG 和 VIN_PGOOD_FLAG 都会触发中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    此致

    朱利亚诺