This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066I:当 CL、CB、计时器或 Vref 在上电前开路时会发生什么情况?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823296/lm25066i-what-will-happen-when-cl-or-cb-or-timer-or-vref-open-before-power-on

器件型号:LM25066I

各位专家:

我们想知道在上电前四个引脚断开或短路时会发生什么情况?

 1、CL

2.会议

定时器

Vref

它能否正常输出? 或者哪个功能 将受到影响?

我们需要评估 ICT 测试点的必要性...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan Bob:

    CL 和 CB 引脚短路会将过流限制阈值设置为25mV、并将断路器跳闸点设置为过流限制的1.8倍。 因此、这里没有问题。  

    VREF 是 内部生成的2.73V 精密基准、用于模数转换。 Vref 短路会影响 IC 数字部分(PMBus 遥测)的功能。

    计时器短路意味着计时器引脚上的电压永远不会升高。 这意味着、在故障条件下、控制器不会将栅极拉低、因为它一直在等待计时器达到其阈值。 这将损坏 FET。

    当您在这些引脚上打开时,这些引脚是否浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是的、"断开"意味着引脚悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan Bob:

    我需要先处理此问题、然后再给您解答。 我将在下周中旬回来。

    希望这个时间线是好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan Bob:

    当计时器引脚保持悬空时、由于引脚上的寄生电容可以忽略不计、因此它充电到其最大值非常快。 这意味着计时器持续时间几乎为零。 如果存在强制定时器激活的任何条件、如电流限制或功率限制、器件将立即关闭、因为定时器持续时间几乎可以忽略不计。 如果器件在电流限制或功率限制中启动、则可能会导致器件启动失败。

    当 Vref 引脚保持悬空时、Vref 引脚上的电压将会产生纹波、因为没有去耦电容器对其进行滤除。 由于 Vref 是内部数字电路的基准电压、因此您可能会在遥测读数中遇到误差。  

    当 CL 和 CB 引脚保持悬空时、这些引脚似乎在内部被拉低、因此充当连接到 GND 并相应地发挥作用。 我可以在几天内就此向您确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan Bob:

    你还有其他问题吗?