This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:电感器中的电流问题

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824709/tps55340-currnet-problem-in-inductor

器件型号:TPS55340

大家好

我的客户在使用产品时遇到问题。
流入电感器的电流是一个导致负电场的问题。
负电流的流动与来自负载的电流相同
我想知道二极管是否没有发挥作用、为什么会发生这种情况。
请尽快告诉我如何解决。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色线是电感器电流。 它的形状非常奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hojin、

    您能否指定您在电路板上应用的输入电压和输出电流?

    图片显示频率设置为300kHz、但示波器屏幕截图显示频率为2.2MHz。 您能否检查 SW 引脚波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hojin、

    这种情况是否有任何更新?

    我将关闭它、因为没有收到任何回复。 如果仍有问题、您可以发布主题帖。