This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:GMF 加载问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824065/bq27426-gmfs-loading-questions

器件型号:BQ27426

大家好、

Plesae 帮助回答以下问题。

  1. GMF 加载需要3秒以上。 1秒用于 SET_CFGUPDATE、2秒用于软件复位。 是否有改进的空间(较短的延迟)?
  2. 在 GMFS 加载期间、如果两次 i2c 传输之间的延迟小于170us、则第二次传输可能会从监测计 IC 获取数据 NAK。 i2c 总线以100KHz 运行。 这种延迟是否至关重要?
  3. 我们看到充电/放电的充电电流为正/负。 但是标志寄存器中的 DSG 控制位没有反映正确的充电状态?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard。

    1.不幸的是,不  

    是的、需要这样的延迟才能确保数据成功写入监测计。 请参阅以下链接中的监测计通信应用手册:

    http://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf

    3.在放电和休息期间 DSG 标志被置位,在充电期间被清零。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DSG 标志,我的客户仍然无法获得正确的值。 是否有任何可能的原因会导致硬件设计或 GMFS 设置等问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您能否详细说明您的客户无法获得正确价值的含义。 DSG 标志是置位或清零的。  

    您能否提供一个日志文件来显示 DSG 标志运行不正常?

    谢谢

    Onyx