This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:无电池运行不稳定

Guru**** 2390300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822108/bq24297-operation-without-battery-is-unstable

器件型号:BQ24297

你(们)好  

我们的一位客户在 其应用中使用 BQ24297RGER。

其部件在安装电池后按预期工作。 但是、在某些情况下、他们的系统需要在没有电池的情况下运行。 (电源将通过 USB 2A 充电器供电。) 在这种情况下、BQ24297将输出由 I2C 寄存器设置的电压(3.8V)、

但一段时间后、负载发生变化、从而尝试消耗的功率大于 ILIM 设置的功率。
当系统关闭 USB 充电器时、这是否会触发 INT? 如果是这样、它在关闭时会何时燃烧?

感谢您对此的支持。

此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、器件无需电池即可正常运行。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您提供相关信息。

    但是、我只想澄清客户的问题。

    他所询问的情景如下所示:

    设备已通电并正常运行。
    负载发生变化、因此它尝试消耗的功率大于 ILIM 设置的功率。
    当系统关闭 USB 充电器时、这是否会触发 INT? 如果是这样、它在关闭时会何时燃烧?


    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、


    你好。

    我只想就这项调查提供最新情况。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    你好。

    有关此调查的任何消息?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    你好。

    为了更好地了解客户询问、我将他转介到这篇文章、以便他可以进一步解释他的询问
    如果您有一些澄清、请立即返回给您。

    此致、

    艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    ILIM 引脚通过将 ILIM 电压调节为1V 来设定最大输入电流限值。 ILIM 引脚与地之间连接了一个电阻器、以将最大限制设置为 IINMAX =(1V/RILIM)×Kilim。 实际输入电流限值是 ILIM 和 I2C REG00[2:0]设置的下限值。 ILIM 引脚上编程的最小输入电流为500mA。

    为了满足 USB 规范中的最大电流限制并避免适配器过载、该器件具有动态电源管理(DPM)功能、可持续监控输入电流和输入电压。 当输入源过载时、电流超出输入电流限制(REG00[2:0])或电压降至输入电压限制(REG00[6:3])以下、器件可进入 DPM。 在 DPM 模式期间(VINDPM 或 IINDPM)、状态寄存器 REG08[3]将变为高电平。

    µs 事件将生成256 μ s INT 脉冲:

    1.已识别 USB/适配器源(通过 PSEL 或 DPDM 检测和 OTG 引脚)

    2.检测到良好的输入源–不在睡眠模式–VBUS 低于 VACOV  

    3.已删除输入或 VBUS 高于 VACOV 阈值

    4.充电完成

    REG09中前四个事件的任何故障事件、始终会生成 INT 脉冲。 对于最后一个事件、当发生故障时、充电器器件会发出 INT 并在 REG09中锁存故障状态、直到主机读取故障寄存器。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  我们理解这一原则。   

    出现问题:由于过流而导致芯片关闭时、INT 何时会触发?

    例如 我们是否可以使用 ISR 监测 INT 引脚并及时关闭负载、以防止 BQ24297关闭?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    参阅以下信息、当 REG08[1]变为高电平时、主机可能采取主动措施。

    9.3.5.2热调节和热关断

    在充电操作期间、此器件监控内部结温 TJ 以避免芯片过热并限制 IC 表面温度。 当内部结温超过预设限值(REG06[1:0])时、该器件会降低充电电流。 在热调节期间、状态寄存器 REG08[1]变为高电平。 此外、该器件具有热关断功能、可关断转换器。 故障寄存器 REG09[5:4]为10、向主机发出 INT。

    谢谢、

    宁。