This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:LMR62014 & Amp;LMR64010

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010, LMR62014
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819777/lmr62014-lmr62014-lmr64010

器件型号:LMR62014
主题中讨论的其他器件:LMR64010

您好 TI;

 我们有一些 EVAL 板(AN-2183 LMR62014/LMR64010演示板)、我们一直在 使用 LMR62014进行测试、以便从3.5V 至8.5V 输入获取12V 输出、到目前为止、它运行良好、但我们有一些问题:

 1-如果我们的应用低于40mA,我们可以使用不同的"D1"吗? 我们的想法是使用电流容量更小且成本更低的电流、因为我们永远不会超过50mA。

如果是这种情况、TI 是否有一些 PN 可用于此目的?

 2-如果我们的应用低于40mA,我们可以使用不同的“L1”吗? 其思路是在不牺牲性能的情况下使用尺寸最小且价格最便宜的电感器。  

3 - LMR62014和 LMR64010看起来非常相似。

3A - 为什么 LMR64010的功耗更低更昂贵? 除了电流之外、是否有任何性能差异或任何其他差异?

3b-这2个器件的生命周期是多少?其中任何一个即将停产的器件的任何计划?

3c-您是否特别推荐任何人? 如果是这种情况、原因是什么。

请回答所有问题。

此致;

Luis

此致;

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    1.是的。 您可以使用30V、0.5A 额定值的二极管。 您可以在 Mouser 或 DigiKey 上搜索合适的二极管。

    2.是的。 0.5A 饱和电流足以满足您的应用需求。  

    3.3A LMR64010内部使用40V 额定 MOSFET、而 LMR62014的 MOSFET 额定电压为20V。 3b.它们应具有相同的生命周期。 3c.Do you want a foosprize soltino or ferdo care about size、Efficiency?(您是否想要更便宜的解决方案?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Zack;

     好的、将查找0.5A 二极管。

    L1怎么样?  如果我们的应用低于40mA,我们可以使用不同的“L1”吗? 其思路是在不牺牲性能的情况下使用尺寸最小且价格最便宜的电感器。  

    在这种特定情况下、由于我们的电流消耗与稳压器功能相比非常低、因此我们更喜欢整个电路中更便宜的解决方案;这意味着稳压器和周围的组件。

    此致;

    Luis;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zack;

     是否有有关上述评论的更新?

    此致;

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您可以选择具有相同电感、0.5A 饱和电流的新电感器。 不应产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

     感谢您的快速回复。

     根据我对您问题的反馈、您会推荐哪一个 LMR62014或 LMR64010?  

    此致;

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我之所以说 LMR62014、是因为价格更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在选择电感器时、我将选择一个具有0.5A 电流能力的10uH 电感器、 但直流电阻(DCR)会怎么样?

    EVAL BRD 的 BOM 具有 NR6045T100M:10uH、2.5A、0.061 Ω。

     我们是否可以使用直流电阻(DCR)提高电压、而不会给稳压器的运行带来风险? 如果是这种情况、我们可以实现多高的电平?

    此致;

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    较高的直流电阻可能会影响效率。 它不会对开关性能产生影响。  

    这取决于您是否真正关心效率。 几百毫欧是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电感器是否具有所需的成分?

    它可以是 MLZ2012N100LT000这样的多层器件吗? 还是 必须绕线?

    此致;

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    是的。 您可以选择该电感器。