大家好、
我的客户正在尝试通过将寄存器(0x0A)更改为0x02 (TORCH)来启用 TORCH 模式。
他们尝试将 (0x0A)发送到0x02 (手电筒)、但 LED 未亮起、然后读回寄存器0x0B 为0x05。
2.他们尝试将(0x0A)发送到0x01 (指示灯)、然后将 (0x0A)发送到0x02 (手电筒)、LED 将正常、LED 引脚为2.6V、OUT 引脚为4.14V。
这是否意味着硬件电路/组件正常?
我们如何正确设置为手电筒模式?
请提供建议、然后我们可以检查是否有问题。
此致、
艾伦