This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3642:如何正确启用手电筒模式

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/820058/lm3642-how-to-enable-torch-mode-correctly

器件型号:LM3642

大家好、

我的客户正在尝试通过将寄存器(0x0A)更改为0x02 (TORCH)来启用 TORCH 模式。

他们尝试将 (0x0A)发送到0x02 (手电筒)、但 LED 未亮起、然后读回寄存器0x0B 为0x05。

2.他们尝试将(0x0A)发送到0x01 (指示灯)、然后将 (0x0A)发送到0x02 (手电筒)、LED 将正常、LED 引脚为2.6V、OUT 引脚为4.14V。

这是否意味着硬件电路/组件正常?

我们如何正确设置为手电筒模式?

请提供建议、然后我们可以检查是否有问题。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

       在火炬模式下、电流源(LED)通过电流控制寄存器进行编程。 手电筒模式由启用寄存器和/或通过启用 TX/Torch 引脚配置中的部件激活。 启用手电筒模式后、电流源将斜升至编程的手电筒电流电平。 斜升和斜升-

    可通过 Torch 斜坡寄存器独立调节关断时间。 手电筒模式不受闪光灯超时的影响。

       因此、对于 Torch 模式、只需将0x02发送到寄存器0x01即可。 我建议您重试、并确保通信正确且硬件连接正确。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我认为通信和硬件都可以。

    因为客户可以先启用指示灯模式、然后启用手电筒模式、从而启用手电筒模式、但无法直接启用手电筒模式。

    要启用手电筒模式、除了发送使能寄存器之外、是否还需要上拉 TX/手 电筒引脚?

    还是手电筒模式只能通过启用寄存器来实现?

    我们回读0x0B 为05、这意味着 LED 或 VOUT 短路和超时标志为1、是否有任何线索以及接下来可以检查的内容?

    谢谢你。

    此致、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

      从技术上讲、当您只写入使能寄存器时、它应该进入手电筒模式。 由于我现在没有手头上的 LM3642EVM、我建议您申请 LM3642EVM 在我们的 EVM 上进行测试、以验证这种现象:http://www.ti.com/tool/lm3642tlevm

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、    

       我已经使用我们的 EVM 进行了测试、当我将0x02发送到 reg0x0A 时、它进入手电筒模式并照亮 LED、如下所示:

       

      

     我建议检查 I2C 通信、您也可以应用我们的 EVM 并再次进行测试。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      您的更新怎么样? 我的回复是否解决了您的问题? 当您只启用该寄存器时、它应进入 Torch 模式。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    客户将 LED 引脚连接到负载开关、然后连接到 LED、负载开关输入中有1uF、输出中有1uF。 (这意味着 LM3642 LED 引脚与 GND 之间的电流为2uF)

    移除2uF 电容器后、可以正常启用手电筒模式。

    此致、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是个好消息。