This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24050:可以使用 USB 输入为电池充电、充电电流为1A

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24050, BQ25883, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825561/bq24050-can-the-battery-be-charged-with-1a-of-charge-current-using-input-from-usb

器件型号:BQ24050
主题中讨论的其他器件: BQ25713BQ25883BQ25700

您好!

我计划在设计中使用此 IC。 我正在寻找仅使用 USB C 为锂离子电池充电的方法。 对于设计、需要实施快速充电。 在使用此 IC 预设时、它可以达到最大500mA。 但它是否能够通过 USB 端口处理更高的电流容量?  

我正在寻找 USB 快速电池充电 IC。 任何输入都将有帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ24050是使用早期版本的 USB 设计的。   

    一些较新的器件、它们可能更适合与 USB C BQ25883、BQ25713和 BQ25700配合使用。