This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:是否可以将 NR/SS 引脚作为跟踪引脚?

Guru**** 2519680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824843/tps7a85-nr-ss-pin-as-tracking-pin-possible

器件型号:TPS7A85

大家好、团队、

是否可以将 NR/SS 引脚用作跟踪引脚、以便 TPS7A85在启动期间跟随另一个电压? 根据使用 TI 模型进行的 SPICE 仿真、它可以正常工作。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我已经为该器件订购了更多 EVM;它们应该在本周末或下周初左右在这里。

    同时、您是否有更多有关客户应用的详细信息、例如 NR/SS 引脚的斜升速率、NR/SS 引脚的最大电压、输入电压和负载? 我还可以假设反馈配置为单位增益吗?

    最棒的

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

     

    我在该部件上做了一些测试、并附上了一个包含示波器截图的 PowerPoint。

     

    示波器截图显示的测试是针对相对较低的负载进行的。 它们表明、该器件可以充当跟随器、并且在更高的负载下、输出更接近于基准。 但是、我在负载约为0.5A (此部件不是很高)的情况下运行了第三个测试、并且该部件损坏。 我不知道部件损坏的确切原因。 我也不愿意建议以这种方式长期使用该器件、因为重复的高电流瞬变可能会随着时间的推移而使该器件磨损。 因此、我不建议以这种方式使用此器件。

     

    此致、

    Nick

     e2e.ti.com/.../customer_5F00_question_5F00_TPS7A85.pptx