This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:设计无法正常工作

Guru**** 2562040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823113/bq77915-design-is-not-working

器件型号:BQ77915

尊敬的先生:

根据 数据表中提供的典型原理图,我们正在使用 BQ77915设计10节电池 BMS,此外 ,CHG 和 DCGH MOSFET 未导通。

请提供相关支持。

谢谢你

拉曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉曼、

     请确保您具有以下连接

    • 数据表的图19显示了连接到堆栈接地的上部器件的 OCDP 引脚、而不是其他地方所述的本地 IC VSS。 确保已将每个 OCDP 电阻器连接到 IC 的 VSS 引脚。
    • 确保唤醒电路正常工作、顶部器件 PRES 引脚应高于其 VSS 1.75V。 下部器件将接收上部器件的 LPWR 发出的信号。
    • 注意表5中的故障条件、并考虑是否存在您未曾预料到的故障。 例如、确保每个器件的 TS 电路正确连接。
    • 如果 PACK-被拉至高电平、电路可能处于故障恢复状态。 将 PACK-置于低电平、查看负载移除是否清除故障并启用 FET。 通常使用 BQ77915数据表中的图24等电路、电荷 FET 栅极通常接近故障的 PACK-电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们确实练习了您的建议、但我们仍然无法获得正确的输出。

     请查找随附的原理图、并随 附必要的更改、因为我们很着急尽快完成此项目。

    谢谢你。

    Ramane2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-BQ77915_5F00_CASCADE1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉曼、

    我已经查看了您的原理图并观察到以下几点:

    1.  RCTRD (原理图上的 R26)和 RCTRC (原理图上的 R20)将顶部器件的 CHG/DSG 引脚连接到底部器件的 CTRD/CTRC 引脚应为1M。
    2. 原理图上的 R15值应为10M。 也不应将其连接到 GND。 请参阅数据表中的图19。
    3. 顶部器件的 PRES 引脚应连接10k 电阻器、然后再连接到 VDD 以禁用休眠模式。

    一些调试提示:

    • 确保每个设备都已打开。 检查每个 IC 是否存在 AVDD 至 VSS。
    • 对于顶部、请检查 DSG 和 CHG 相对于本地 VSS。 如果它们不是高电平、则检查是否存在故障情况。 将堆栈向下延伸到其他 IC。
    • 请注意 bq77915数据表表中的表5、其中汇总了故障状态、FET 控制和恢复条件。 FET 的控制会下降。
    • UTD 或 OTD 将关闭两个 FET。 检查热敏电阻的连接。 TS 引脚是脉冲的、如果使用仪表测量、则看起来是非常低的电压、使用示波器进行观察以确认操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Shwan、

    我们按照您的建议进行了更改、设计现已开启。 但我们在调试过程中发现了一些问题、请提供您的建议。

    问题

    >>只有第一个电池具有正确的上截止电压,所有其他电池的上截止电压均高于4.5V

    >>不会进行电池平衡。

    >>也不会发生过流截止。

    此致

    拉曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉曼、

    您能更详细地介绍一下您的设置吗? 具体来说:

    • 您是否使用电池单元或电阻分压器?
    • 您如何测量这些电池的值?

    对于电池平衡、需要满足以下几个条件:

    • 电池需要充电。 更多信息、请参阅数据表的第9.3.8节。
    • 这些电池需要至少为3.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我们使用锂离子电池进行测试。

    在检查切断单节电池 OV、UV、电池平衡和完全电池组 OC 时、我们在测试机器上检查所有这些。

    谢谢

    拉曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉曼、

    请确保满足电池平衡的所有要求。 我在上一个帖子中列出了这些内容。 还要检查所有焊点。 还必须将 CBI 引脚拉至低电平、以使电池平衡正常工作。