This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找14.8V @10A 电池的12V@10A 直流/直流转换器

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116, LM25145, LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822471/looking-for-12v-10a-dc-dc-converter-from-14-8v-10a-battery

主题中讨论的其他器件:LM25145LM25141

您好!

对于我的项目之一、我需要将14.8V @10A 容量的电池转换为12V @ 10A……14.8V 电池源的截止电压为12.8V。 因此、即使输入为12.8V、将使用直流/直流时也应提供12V 输出。

您是否有任何开关稳压器(或)控制器来执行上述操作?...请建议...

谢谢、

Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muthu

    WEBENCH 设计工具返回了80种可能的解决方案以满足您的设计要求。  我建议查看 LM25116:

    www.ti.com/.../lm25116.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muthu

    为了实现12.8V 至12V 的低压降运行、请选择一个最小关断时间规格较低的控制器、例如 LM25145的最小关断时间技术规格为140ns、并针对给定的开关频率提供高最大占空比。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    谢谢。 虽然 LM25145数据表显示100KHz 开关频率下的最小占空比为98%……当我在 Webench 设计中输入12.8V 作为 Vmin 和15V 作为 Vmax 时、LM25145数据表显示该器件不支持所选输入……我对 LM25141也是如此……请推荐该解决方案……

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 WEBENCH 不确定。 请使用 LM25145快速入门计算器对此进行检查。 此外、LM25145数据表中还提供了详细信息。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Muthu,

    我们能够在频率<300kHz 的情况下创建适用于 Vin=12.8-15V Vout=12V Iout=10A 的 WEBENCH 设计。 请在下方查找 WEBENCH 设计。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=198D1AE6C6E22E53

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、
    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    您是如何更改开关频率的? 当我在 "User Preferred frequency (用户首选频率)"字段中输入值时、它不会产生错误、请建议...

    谢谢、

    Muthu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthu,

    请按照以下步骤操作。

    1.在搜索栏中输入器件型号、然后从下拉列表中选择器件。

    2.输入输入、输出和频率值。

    3.单击"View LM25145"以创建设计。

    如果您遇到任何问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    普拉文 B