This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376-H:针对802.af 识别的 TPS2376 PD 控制器故障

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2376, TPS2376-H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822289/tps2376-h-tps2376-pd-controller-failure-for-802-af-recognition

器件型号:TPS2376-H
主题中讨论的其他器件:TPS2376

尊敬的先生:

客户正在使用 TI TPS2376进行设计,目前他们无法为 TPS2376 PD 控制器加电。 我们已确认 PSE 侧正常(连接其他 PD 器件并正常工作)、以及他们在 TPS2376之后使用的电源故障(我们可以通过发送单个电源和启用来加电)。 原理图对我们来说也是可以的、因此、您能不能帮助我们仔细检查我们是否有任何遗漏或对此问题有任何建议。 下面是他们使用的一些组件的原理图和规格:

原理图(已删除)              

以上内容、请帮助检查并向我们提供一些建议。 提前感谢

阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    查看原理图、我只看到一个电桥、可能是 PSE 尝试通过其他配对供电。 您可以确认这一点吗?  

    通常、PD 设计会为每个配对连接两个电桥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    第一个。 您 正在引用 如下 所示的电桥、对吧?   我们检查了 RD。 他们只使用4线对 POE Pari12和 Pair36。 他们是否仍然需要另一组 桥?  请告知您。 谢谢

    以上是请您仔细阅读,如果有其他建议,请随时告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    第一个。 您 正在引用 如下 所示的电桥、对吧?   我们检查了 RD。 他们只使用4线对 POE Pari12和 Pair36。 他们是否仍然需要另一组 桥?  请告知您。 谢谢

    以上是请您仔细阅读,如果有其他建议,请随时告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请连接图示、使用4对(已移除)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更正: 它们使用"4线对"的" 2线对"插值。 抱歉出现拼写错误!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、  

    Darwin 出差、所以我会在他外出时填写。  正如 Darwin 所说、我们通常建议使用2个电桥、如果您不知道终端设备将插入哪种类型的 PSE、  

    我快速看了原理图、除了二极管电桥、没有什么明显的突出表现。   

    下一步、我建议采用 TPS2376H EVM 并将其插入您的 PSE。  这将使我们能够确定问题是与 TPS2376-H 还是客户的设计有关。 如果是针对设计、我们可以开始与 EVM 进行比较、以了解任何主要差异。  

    或者、请让客户与我们分享一些波形。  

    谢谢、

     Artem  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artem:  

    感谢帮助、现在我们能够为 PD 功能加电。 我可能需要您的帮助、删除我们先前发送的有关该问题的原理图。 客户对网络上的这个原理图有点担心。 请金利迪帮我们解决这个问题。 提前感谢

    谢谢

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、我删除了所有原理图文件和屏幕截图。

    请告诉我客户是否愿意我们完全删除主题/讨论。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas   

               客户可在网站上找到以下原理图。 您可以帮助将其从 E2E 中删除吗? 谢谢你。  

     http://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TI_5F00_PoE_2D00_PD.PDF

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、已经完成了这项工作。

    谢谢、