This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5944:如何处理未使用的输出引脚。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825427/tlc5944-how-to-handle-unused-output-pins

器件型号:TLC5944

您好!

我想知道如何处理 TLC5944的未使用输出引脚。

已经有一个相关的线程,它显示“对于未使用的输出引脚,请将其下拉至 GND”。

但 LOD 是否会持续检测到它并生成 XERR 标志?

因此、我想知道 如何在没有任何故障标志的情况下正确处理未使用的输出引脚。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jongkap、

        该器件仅在  相应通道开启时检测开路 LED 和将 LED 短接至 GND。 因此、如果未使用的通道未打开、即使将未使用的输出引脚下拉至 GND、也不会有任何故障标志。 有关详细信息、请参阅数据表的第22页。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    "通道未开启"表示 GS 数据小于20h (32d)的通道?

    请告诉我是否需要将散热焊盘连接到 GND。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jongkap、

         1.你是对的。 GS 数据必须为21h (33d)或更多才能获得 LDO 结果。 但是、建议将 GS 数据设置为00h、以完全关闭未使用 OUTn 的通道。

          2.需要将散热焊盘连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢你的帮助。