This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压稳压器+栅极驱动器代替 HB-LLC (UCC256301)拓扑

Guru**** 2385060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC25706, UCC27714, UCC27533, UCC28C43
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821445/buck-regulator-gate-driver-in-place-of-hb-llc-ucc256301-topology

主题中讨论的其他器件:UCC256301UCC25706UCC27714UCC27533UCC28C43

我们希望探索替代选项、即降压稳压器+栅极驱动器组合、以代替 HB-LLC (UCC256301)拓扑。

 

我请求您为此建议合适的稳压器和栅极驱动器 IC 型号、参考设计和评估板。

 

在这方面,我想与你联系。 如果需要任何详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh

    TI 拥有非常广泛的降压控制器解决方案。   除了 http://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-down-buck/overview.html 直流/直流开关稳压  器中的所有低压(<100V)降压转换器之外、我们还提供了可配置为任何电压降压的通用 PWM 控制器 www.ti.com/.../products.html

    我们建议您验证您的设计要求、至少包括输入电压范围、输出电压和功率级别、以确定哪个产品系列最有意义。

    如果您想估算性能、TI 功率级设计器 http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 是一款用于快速计算降压转换器预期性能的出色工具。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询

    我的输入电压 为390VDC、输出电压为170VDC@2.35A (~400W)

    根据上述规格、是否可以将 UCC25706用作具有 UCC27714的降压稳压器?

    我还在下面请求您的支持。

    1.我可以获得 EVM 板吗?

    2.我能否获得采用 UCC25706的参考设计?

    3.我能否获得 UCC25706和 UCC27714的设计计算结果?

    此致、

    Rajkumar G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajkumar  

    您不需要半桥驱动 器、可以将 UCC25706与 UCC27533等低侧栅极驱动器结合使用。  您还可以使用我们的控制器之一来集成栅极驱动器、例如 UCC28C43。

    所有这些器件的设计支持工具均位于其各自的产品页面上。  我们没有满足您要求的 EVM。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    谢谢、

    是否可以使用 UCC25706 + UCC27714 (带外部开关)?

    此外、设计计算器在相应的产品页面中不可用。 请就此寻求帮助。

    请求您的支持以获取具有上述组合的参考设计。

    此致

    Rajkumar G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajkumar

    UCC25706可与 UCC27714配合使用、但您需要一个外部电路来为另一个 FET 创建互补 PWM 信号。

    UCC25706是一款电压模式 PWM 控制器。  您可以使用描述降压转换器基本基本操作的工具来提供设计支持。  以下是一些有助于进行设计的工具

    功率级设计器: http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    类型2和类型3补偿器设计: http://www.ti.com/lit/an/slva662/slva662.pdf

    培训视频: https://training.ti.com/dc-dc-fundamentals-converter-control?cu=38908 、https://training.ti.com/topology-tutorial-what-buck

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    感谢您的反馈。

    请向我们推荐用于生成互补 PWM 信号的 TI 外部辅助器件/电路。

    此致、

    Rajkumar G

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajkumar

    本用户指南第10页所示的栅极驱动逻辑是一个简单的电路、可用于创建此类信号 http://www.ti.com/lit/ug/snou140a/snou140a.pdf

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我们已使用具有外部开关的 UCC25706+UCC27714制作了降压稳压器的大致原理图。 是否可以进行同样的审查并向我们提供反馈、以便进一步推进、因为我们没有从当地 TI (技术)处获得良好的支持

    此致、

    Rajkumar G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajkumar、

    您可以将原理图发送给我、petermeaneyti.com.peter 

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    请您对电子邮件 ID 执行 ping 操作、以便我可以共享原理图草稿进行审阅 、因为其中包含面向公司的特定应用程序。

    此致、

    Rajkumar G