This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:TPS92512 PWM 调光频率

Guru**** 2517410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824786/tps92512-tps92512-pwm-dimming-frequency

器件型号:TPS92512

我们 客户的现有案例 TPS92512 LED 驱动器可能需要高频 PWM 调光(最大20kHz)。 请帮助确认、此 IC 最大值支持 PWM 调光频率达到多少 Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YY、

    数据表的第8.3.5节介绍了 PWM 调光功能。  它指出"调光频率范围为100Hz 至1kHz。"

    -JP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的回复、实际上、规格中没有最大 PWM 调光频率。 这完全取决于最终应用的要求。如果调光精度不高,我认为它可以得到支持。