This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:请帮助检查 TPS2549-Q1的原理图是否正常?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1, TPS2549, LM73606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824834/tps2549-q1-please-help-check-if-the-schematic-of-tps2549-q1-is-ok

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2549LM73606

请帮助检查 TPS2549-Q1的原理图是否正常? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    以下是 tps2549 SCH 的注释:

    1) 1) R111和 R112值建议选择20K 以将电流限制阈值设置为2.7A。  

    2) 2)连接到 LM73606反馈分压器的 CS 引脚不正确。  详细参数和连接方法、请参阅 tps2549数据表第29页。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否还有其他有关 SCH 的问题? 我可以解决这个问题吗?