This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:TPS650830 VR4启动问题

Guru**** 2501025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824194/tps650830-tps650830-vr4-startup-problem

器件型号:TPS650830

尊敬的所有人:

当3.3V、1.8VA、5V、0.85VA 正确启动时、我的客户在为 TPS650830加电时遇到问题。 但 最初 ENVR4设置 为0、VDDQ 为1.5V、这是意料之外的、该寄存器全为默认值、您能不能帮助告知可能的原因?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

     您是说当 ENVR4=0、但 VDDQ=1.5V 时吗? 如果是、您能否尝试将 PMIC VR4输出与其负载分离、以确保没有其他电源来提供1.5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    是的、当 ENVR4=0时、VDDQ 有1.5V 输出、1.5V 来自 VR4稳压器、我们测试软件并找到一些开关、而不是来自另一个源。

    我的理解是、当 ENVR4=0时、VDDQ 应为0V、我对吗?

    您是否有任何想法、这种行为的可能原因是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

     您是对的;当 ENVR4=0时、VDDQ 应该为0V、如果没有其他源驱动它、则测量几 mV。

     如果您确定没有其他来源连接到它、您是否会更换一个全新的设备以验证它是否是坏的设备? 如果是、请向我们发送 FA。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的反馈。

    我们发现了连接 VR4和 VR5的 BST 的错误、因此即使 ENVR =0、也会有电压。

    再次感谢您的帮助。

    让我们闭上螺纹。

    谢谢。