This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:输入电流限制默认设置

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ25600D, BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822279/bq25600-input-current-limit-default-setting

器件型号:BQ25600
Thread 中讨论的其他部件:BQ25601D

您好!

我们的客户请求 bq25600是否可以将100mA 输入电流限制设置为默认值、这意味着连接 VBUS 电源后立即设置100mA 输入电流。

请告诉我们是否有可用的器件。 如果可以、请告诉我们。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    遗憾的是、您无法在 POR 时将默认输入电流限制设置为100mA。 主机需要通过 I2C 将输入电流限制设置为100mA。

    您能描述一下您的应用吗? 在什么用例中、在主机向 IINDPM 位写入100mA 之前、必须在短时间内将输入电流限制为100mA?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安吉洛

    感谢您的建议。 我了解到 bq25600无法设置默认的100mA 输入电流限制。

    他需要此函数的原因是、如果施加100mA SDP USB 电源、则会防止 VBUS 电压违反。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    这不应该是一个问题。 但是、BQ25600D 似乎更适合您的应用。 BQ25600D 具有 D+/D-检测功能、因此它可以自动检测 USB SDP 并在插件上相应地设置输入电流限制。 有关这方面的更多详细信息、请参阅数据表中的第8.3.3.1节。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angeto、

    感谢您的建议。 我已经检查了8.3.3.3.1并在 SDP 中找到了500mA IINLIM。 它是否会限制100mA SDP 情况。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    否、如果 BQ25600D 检测到 USB SDP、则会设置500mA 输入电流限制。 但是、我仍然不明白这会导致 VBUS 违规的原因、因为 BQ25600D 的默认 VINDPM 值为4.5V

    我建议订购 BQ25600D EVM (如果您更喜欢 QFN 封装、建议订购 BQ25601D EVM)并在整个系统中评估此情况、以查看 USB SDP 检测是否正常工作。

    此致、

    Angelo