This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:ILIM 计算(BUCK1、2、6)

Guru**** 2535060 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846692/tps650864-ilim-calculation-buck1-2-6

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:CSD87381P

您好!

请告诉我有关 ILIM 计算的信息。
我通过公式1和2进行计算。

公式2
Vout=0.85、Vin (min)=5、Lmax=0.47uH、Fsw=2.2MHz
IRIPPLE (min)=0.682

公式1
RDSON=1、ILIM=3、ILIMref=50uA
RILIM=553k Ω

该 EVM 可实现约10kohm 的电阻。
此计算的结果是不同的数字。

此计算是否正确?

此致、
PAN-M

IRIPPLE (最小值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    在给定您使用的值的情况下、您的计算结果是正确的。 但是、RDSON 应远低于1欧姆。 典型 RDSON 值约为10-20m Ω、这将降低您正在计算的 RILIM 值。 EVM 的设置将与您的计算结果不匹配、因为 EVM 使用的输出电压电平和电流限制与您的计算结果不同。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们可以使用15mΩ 作为典型值吗?
    我想使用一个值 进行计算。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    具体取决于为要计算的降压选择了哪些外部 FET。 我们推荐的 FET 之一(取决于您将使用的负载电流大小)是 CSD87381P (此处提供数据表)。 该 FET 的 RDSON 介于13-20m Ω 之间、具体取决于您的具体用例。 您需要先选择要使用的 FET、然后才能准确完成 RILIM 计算。

    此致、

    Layne J  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Layne。

    PAN-M