This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:脉冲-跳过

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A, TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847658/tps54335a-pulse---skip

器件型号:TPS54335A
主题中讨论的其他器件: TPS54060

您好!  

我想知道有关脉冲的信息-跳过 TPS54335A。

您能否查看随附的文件、该文件包含问题、且当前为 informatione2e.ti.com/.../TPS54335ADDAR_5F00_190919.xlsx?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    脉冲跳跃模式下的开关频率与负载电流有关。 开关频率随着负载电流的减小而降低。

    2.最小负载电流与 CCM 的 VIN、VOUT、IOUT、L 和开关频率有关、您可以根据应用进行检查。

    3.无法禁用脉冲跳跃模式,为什么要禁用它?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    感谢您的支持。

    对于#2、我想知道进入 Skip -模式的电流阈值。 例如、TPS54060数据表显示如下。

    您能告诉我 TPS54335A 阈值吗? 是500mA 吗?  

    此致、

    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    对于500mA 电流、其精度不高。 Eco-mode 与许多参数相关、500mA 是一些典型应用的毛电流。 我无法为您提供准确的值、您最好在工作台上根据您的应用进行检查。  

    您可以参阅以下应用手册以了解 Eco-mode。

    http://www.ti.com/lit/an/slva388/slva388.pdf

    肖恩