This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61177A:TPS61177A 上电控制时序

Guru**** 2628585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847883/tps61177a-tps61177a-power-on-control-timing

器件型号:TPS61177A

对于液晶屏模块规格请求,请允许我为以下图片提供建议 T1~T4时间,我无法从规格中找到它,谢谢!

谢谢、致以诚挚的问候

苏杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

      由于有一个内部软启动时间序列、因此没有针对这些时间延迟的详细规格。 但我建议使用100ms 作为 T1/T2/T3/T4的延迟时间。

    此致

    肖恩