This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53624:tps53624结温

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53624, TPS51727, TPS53626, TPS53647, TPS53627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847319/tps53624-tps53624-junction-temperature

器件型号:TPS53624
主题中讨论的其他器件: TPS51727TPS53626TPS53647TPS53627

尊敬的团队:

我的客户对使用 TPS53624时的工作温度很好奇。  

从数据表中可以看出、Ta 似乎介于-10 ~ 105°C 之间、但 Tj 介于-40~-105°C 之间。我的客户想知道 TPS53624是否可以在-40°C 的温度下工作? 它们尚未通过电路的低温测试。  

谢谢。

此致、

Sammi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:TI 不能保证此器件在-40C 下运行。 它可能适用于典型器件、但我们尚未将其设计、仿真或测试到-40C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢您的回复。 我只想确保、如果我们有 IC、可以替代 TPS51727 (以前使用过)或 TPS53624、并且仍然可以在-40°C 以下稳定工作?

    谢谢。

    此致

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    刚刚与客户确认并补充一些信息:

    客户需要 IC 通过冷启动(-40°C)测试、但对于 IC 的工作条件、它不应低至-40°C。您能不能就 IC 更换提出一些建议或建议如何通过冷启动测试?

    谢谢。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sammi、您好、您是否说客户有电路板、该电路板现在无法进行冷启动?  

    如果可以使用不同的设计、则最好使用针对该温度范围设计的器件、如 TPS53626或 TPS53647。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、客户有一个板。 他们以前使用过 TI TPS51727、但在低温启动时出现故障。 然后、他们更改为 TPS53624、在我们的网站中将支持-40标记为105、但在冷启动时仍然失败。 冷启动是其产品测试中的一个重要部分、但实际应用环境不需要40°C 的持续时间。 客户想知道他们是否有一些设计方法来解决这一冷启动问题?

    我将与客户联系、以了解他们是否可以更改为 TPS53626或 TPS53627。 但是、他们似乎需要在电路板上做出巨大的改变。

    谢谢。

    此致、

    Sammi