This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:RAC &RSR 值可以更改吗?

Guru**** 2810735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847782/bq24725a-rac-rsr-value-can-be-changed

器件型号:BQ24725A

我想设计一个充电电流为10A 的充电器。
能否将 RSR 降至8m Ω 以支持10A 最大充电电流?
顺便说一下、我还想更改 RAC 以满足最大总功率限制。

我知道更改 RAC 和 RSR 将影响准确度。 但最大充电电流是我的主要考虑因素。 是否可以减小 RAC 和 RSR 值? 请提供建议。

应用:
适配器:19V 300W
充电电压:12.6V
充电电流:高达10A

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、您可以将 RSR 和 RAC 降至这些值、并且充电应满足您的要求。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel

    感谢您的信息。