This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59711:移位寄存器是224位还是244位?

Guru**** 2550050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848014/tlc59711-is-the-shift-register-224-bits-or-244-bits

器件型号:TLC59711

在本手册中、

在第20页、有一个称为224位移位寄存器的部分将移位寄存器描述为224位宽、但在下一个部分中、它提到了244位移位寄存器。 哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

       224位是对的。