This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:TPS61089

Guru**** 2393545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847458/tps61088-tps61089

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件: TPS55340

您好!

我将在两种模式下使用 TPS61088:

1) Vin =12V (由交流/直流提供)且 Vout =12V。 在这种情况下、使能引脚始终为高电平、我会有一种类似于"旁路"的行为、ii 是否正确? 我猜没有问题!

2) Vin = 7、2V (由电池提供)且 Vout = 12V。 在这种情况下、使能引脚始终为高电平、我假设升压转换器的行为正常。 正确吗?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    TPS61088具有升压功能、但没有旁路功能。 当 Vin=12V 时、由于最小占空比、在 FPWM 模式下 Vo 将远高于12V、或者由于脉冲工作、在 PFM 模式下具有大电压纹波。

    您的负载电流是多少、我们可以向您推荐一个合适的 IC!

    顺便说一下、您能否与我们分享应用、比如终端设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您、很抱歉您遗漏了信息。

    最大负载电流为2A、但可能会更低。

    我的应用就像 UPS。 因此、当存在主电源时、有一个具有12V 输出的交流/直流电、这是 TPS61088的输入。 在这种情况下、负载为2A 时、TPS 的输出电压可能会高于12V? 您说在 FPWM 或 PFM 模式下、同样的问题是什么?

    当电源主电源丢失时、有一个72V 电池成为 TPS61088的输入、用于在2A 负载下产生12V 输出电压

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    了解。 建议您使用 TPS55340、当 Vin=12V 时、Vo 约为12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    谢谢你。 最后一个问题:

    如果我使用9V 交流/直流而不是12V 交流/直流、那么我对 TPS61088没有任何问题吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果 Vin=9V、那么 TPS61088可以使用!  并建议您将工作频率设置为低于600kHz。