主题中讨论的其他器件: TPS55340
您好!
我将在两种模式下使用 TPS61088:
1) Vin =12V (由交流/直流提供)且 Vout =12V。 在这种情况下、使能引脚始终为高电平、我会有一种类似于"旁路"的行为、ii 是否正确? 我猜没有问题!
2) Vin = 7、2V (由电池提供)且 Vout = 12V。 在这种情况下、使能引脚始终为高电平、我假设升压转换器的行为正常。 正确吗?
感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将在两种模式下使用 TPS61088:
1) Vin =12V (由交流/直流提供)且 Vout =12V。 在这种情况下、使能引脚始终为高电平、我会有一种类似于"旁路"的行为、ii 是否正确? 我猜没有问题!
2) Vin = 7、2V (由电池提供)且 Vout = 12V。 在这种情况下、使能引脚始终为高电平、我假设升压转换器的行为正常。 正确吗?
感谢您的支持。
您好、Helen、
感谢您、很抱歉您遗漏了信息。
最大负载电流为2A、但可能会更低。
我的应用就像 UPS。 因此、当存在主电源时、有一个具有12V 输出的交流/直流电、这是 TPS61088的输入。 在这种情况下、负载为2A 时、TPS 的输出电压可能会高于12V? 您说在 FPWM 或 PFM 模式下、同样的问题是什么?
当电源主电源丢失时、有一个72V 电池成为 TPS61088的输入、用于在2A 负载下产生12V 输出电压
此致。