This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480SQ-AAEV:输入电压尖峰

Guru**** 2538450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26480, TPS65320-Q1, TPS65321A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825239/lm26480sq-aaev-spike-on-input-voltage

器件型号:LM26480SQ-AAEV
主题中讨论的其他器件:LM26480TPS65320-Q1TPS65321A-Q1

您好!

IC 能否支持20V 的尖峰?

如果否、是否存在输入电压大于20V 的等效 IC?

谢谢。

此致。

Giuseppe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    LM26480的绝对最大值为6V、因此不能暴露在20V 的电压下。

    您提到的另一个线程 BUCK2和 LDO2可能未使用、在这种情况下、TPS65320-Q1可能适用。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以使用 TPS65321A-Q1吗?

    通过这种方式、我可以将直接输入电压连接到 Vin_LDO。

    nRST 引脚是否具有与 nPOR 相同的功能?

    谢谢。

    此致。

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    是的、这两个选项都可以正常工作 nRST 仅取决于降压稳压器、正如 LM26480的 nPOR 仅取决于降压稳压器一样。 它们都具有大约~90%的 PG 阈值。

    请注意、

    Rick S.