大家好、
我们希望通过逻辑信号(高电平和低电平)控制抑制(5引脚)、而不使用 N 沟道 MOSFET。
抑制引脚为高电平时、输出为使能
抑制引脚为低电平时禁用输出
因此,我有四个问题。
*顺便说一下,我们知道“这个控制引脚有一个到输入电压 VI 的内部上拉电阻”
并且“建议使用集电极开路或漏极开路器件来控制此输入。”
----
[第1季度]
PTH04070WAH 接收的电压是否超过输入电压(VI)?
例如、VIN=3.3V、抑制=5V
[第2季度]
PTH04070WAH 能否接收到与输入电压(VI)相同的电压?
例如、VIN=3.3V、抑制=3.3V
[第3季度]
您能告诉我们抑制(5引脚)电压的绝对最大额定值吗?
[第4季度]
如果您对以下电路有任何疑问、请告知我们吗?
----
此致、
Kanemaru