This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH04070W:关于禁止(5引脚)

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846441/pth04070w-about-inhibit-5pin

器件型号:PTH04070W

大家好、

 

我们希望通过逻辑信号(高电平和低电平)控制抑制(5引脚)、而不使用 N 沟道 MOSFET。

抑制引脚为高电平时、输出为使能

抑制引脚为低电平时禁用输出

 

因此,我有四个问题。

 

*顺便说一下,我们知道“这个控制引脚有一个到输入电压 VI 的内部上拉电阻”

并且“建议使用集电极开路或漏极开路器件来控制此输入。”

 

----

[第1季度]

PTH04070WAH 接收的电压是否超过输入电压(VI)?

例如、VIN=3.3V、抑制=5V

 

[第2季度]

PTH04070WAH 能否接收到与输入电压(VI)相同的电压?

例如、VIN=3.3V、抑制=3.3V

 

[第3季度]

您能告诉我们抑制(5引脚)电压的绝对最大额定值吗?

 

[第4季度]

如果您对以下电路有任何疑问、请告知我们吗?


----

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    第3页有一个脚注(#3)、禁止将禁止引脚连接到 Vin (您的3.3V)。  也不应将其连接至高于 Vin 的电压。  请使用开漏控制电路驱动禁止引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

     

    我还有一个问题。

     

    我们希望将禁止引脚连接到另一模块的禁止引脚。

    因为、我们希望通过一个开关来控制抑制引脚。

    (请参阅下图。)

     

    根据数据表,“请勿将禁止针脚连接到另一模块的禁止针脚。”

    因此,我知道我不能使用这个电路。

    我的理解是否正确?

     

    如果是、您能告诉我们原因吗?

    (例如,如果我将禁止针脚连接到另一模块的禁止针脚,则设备损坏/出现故障等)

      

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru - San、

    你是对的。  您无法使用此电路。  必须为每个模块使用开关。  打开每个模块的内部电路由每个模块自己的内部电压驱动。  这些电压必须保持独立。

    您的应用可能需要更新、更好的器件。  您的应用需要什么输入电压、输出电压和输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢您的始终如一的支持。

    我想使用该器件、因为 它非常易于 使用。

    所以、我将会对它进行思考

    此致、

    隐藏