主题中讨论的其他器件: LM3421
您好!
我在 TPS92691器件的帮助下设计并执行了低侧降压转换器(原理图随附)。
Vin =+18V 至+26Vdc、Vnom =+24Vdc
Vo = 5Vdc (即用作负载的 Vf tycal LED 值)
IO =+4.5Adc。
事实是、启动过程后、LED 未亮起、转换器似乎已关闭。 我只看到输入电源中有几毫安。
我连接示波器的一个捕捉图、其中 Ch1是 U1-1引脚(Vcc)、Ch2是 U1-2引脚(SS)、Ch3是 U1-12引脚(OVP)。
在 Aprox 为75ms 后、CH2 (SS)被切断。 并且它开始振荡、OVP 信号低于1、24V (根据设计、Vov 几乎为8V)、并且远离限制电平。
我无法将24V 连接到输入端、因为在10V 之后、转换器会以这样的方式工作、并且由于这个问题、我无法为电源提供超过0.7A 的电流。
我将提供1KHz PWM 调光信号、5V 或通过 PWM 引脚上的电阻器100KHz 进行脉冲调制、这是所连接的捕捉 I 的情况。 在这两种情况下、结果是相同的。
那么、这里会发生什么情况? 由于 LED 电压(VF)为5V、电压输入仅为10V、我甚至看不到 VSW 节点在工作、转换器似乎运行不是很好。 实际上、我不能说转换器确实处于开启状态。
是否有任何其他已激活的保护、因此这种行为是合理的? 我检查了数据表、并在启动过程中看到了 OVP、但不知道这里是否有其他东西。
有什么想法吗? 请帮帮我。
此致、