This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175:LM5175

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5175EVM-HP, LM5175, LM5176, LM5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847205/webench-tools-lm5175-lm5175

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件:LM5118、LM5176LM5170

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我正在执行一个与电池充电和放电相关的项目。 为此、我想使用双向降压/升压直流/直流转换器。

我的规格是这样的  

铅酸电池24V (12节2V 电池)

锂离子24 V (8节3.2 V)

输入电压= 12V 至26V。范围可能会有所不同、但标称电压为24V

输出电压= 12V 至26V。 范围可能会有所不同、但标称电压为24V

它应该是双向的。

我看到采用 LM5175的评估板是 LM5175EVM-HP、另一个控制器是采用 LM5118EVM 的 LM5118

现在、我怀疑电路板是否可以并联到两个不同的铅酸和锂离子电池以增加容量。 是否可以与微控制器连接、因为我计划使用微控制器控制转换器、这样转换器会发送正确的电压量来为电池充电并对电池放电、从而在通电时为连接到电源的不同小型直流负载供电 关闭。

我已经就此与 TI 技术支持部门进行了交流。 他们要求在这里联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Banala、

    感谢您关注 TI 解决方案。  请注意、LM5175和 LM5118都是单向控制器。  此外、LM5118是非同步降压/升压转换器、与 LM5175相比、支持更高功率的效率较低。  您可能需要两个反向并联以实现双向操作。  我们建议使用 LM5176、而不是 LM5175和 LM5118、这是一个较新的器件。

    关于更高的功率、您可以让两个 LM5176并联以分担负载。  有关详细信息、请参阅以下应用手册。

    http://www.ti.com/lit/pdf/snva826

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、当我与技术工程师支持人员交谈时、他们说这些是双向的。 现在您要求使用 LM5716。 我没有找到有关这些的任何正确信息。 因此、LM5716是双向的、能够与微控制器连接。 我想并联评估板、以便每个板都与电池连接、例如一个板与铅酸连接、另一个板与锂离子电池连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Banala、

    正如我在之前的回复中提到的、LM5175和 LM5176都只是单向控制器。  除了在一个方向上使用两个 IC 外、任何人都无法实现双向。   

    我们只有一个双向控制器 LM5170。 但是、它在一个方向上支持降压、在相反的方向上支持升压。

    希望这能澄清。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、LM5170是一款双向转换器、但不属于降压/升压拓扑。 因此、根据我的规格、德州目前没有任何转换器。 我需要双向降压/升压直流/直流转换器。 您能否再搜索一次转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、您需要两个采用反并联配置的 LM5176级。  一个用于 在一个方向上进行降压/升压操作。   此外、还有一个 UCDxxxx 数字电路应该能够支持您的应用。 很抱歉、我忘记了器件型号(不是我们的产品线)。 自从我出差以来、您是否可以在数字电源下将信息发布到 D2D、而负责的工程师将为您提供支持?

    谢谢、

    Youhao