This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022是否具有 OCP 和跳跃或断续模式?

Guru**** 2521930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847481/lm5022-does-lm5022-has-ocp-and-skip-or-hiccup-mode

器件型号:LM5022

大家好、

LM5022是否具有 OCP? 轻负载下的稳定性如何、它是否具有跳跃或断续模式?

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    感谢您提出问题。

    LM5022具有逐周期开关峰值电流限制。 当超过峰值电流限制电压时、栅极驱动脉冲将终止、直到下一个时钟周期。 这是相当标准的峰值电流限制。

    LM5022中没有间断模式功能。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的回复。

    我还有一个关于 LM5022在极低负载下的稳定性的问题。 从数据表的图1中、该波形仅显示低至50mA。

    我是否应该在第8.2.2.10章中设置 R0 =+∞Ω 来计算补偿?

    谢谢!

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    过流限制是否可用作短路保护? 我认为他们有类似的东西、但不能被视为相同的东西、对吧?

    谢谢!

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    图中仅显示了低至~50mA 的效率、随着负载降低、效率将变得更糟、这并不意味着环路不稳定。

    应针对最坏工作条件计算补偿。 对于升压稳压器、这是输入电压处于最小值且输出负载电流处于最大值时的情况。 这将确保环路在其他负载条件下保持稳定。

    在升压转换器中、OCP 不提供短路保护、因为当 VIN 小于 VOUT 时、动力传动系统中的二极管将导通。 因此、如果输出短路、输入电源也短路。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    -Garrett