This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:原理图检查

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563249, TPS566235, TPS62827, LMR14050, LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825094/lmr14050-q1-schematic-check

器件型号:LMR14050-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS563249TPS566235TPS62827LMR14050LMR14020

您好!

您能否查看我的设计的以下原理图? 我希望确保它适用于我的应用。 谢谢!

要求:

输入电压:5V

输出电压:1.1V

输出电压纹波:25mVpp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mostafa,

    输入电压范围是多少? 什么是负载电流?

    如果输入电压低于6V、TPS563249、TPS566235和 TPS62827可能是更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    在某些情况下、输入电压可能会上升12V、但对于该设计的特定变体、我们使用的是5V 输入。 负载电流约为4A

    之所以选择该器件、是因为我们有另一个使用2个 LMR14020器件的设计、但由于此设计的电路板限制、我们需要找到引脚对引脚兼容的器件、并且 LMR14050非常适合。 此外、这是一个汽车应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mostafa,

    我建议进行以下更改:

    L53=1uH

    2. R67=3.3欧姆

    3.将 C169 22uF 移至输出

    4. C172和 C176未组装  

    5. C168、170、171的额定电压应为16V 或更高  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的反馈。 仅供我参考、您能否提供有关这些建议的一些背景信息? 我没有太多的电源设计经验、因此这对我将来很有帮助。