This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24765:关闭时反向

Guru**** 2545130 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846603/bq24765-reverse-direction-when-turned-off

器件型号:BQ24765

大家好、我意识到 BQ24765的降压充电电路允许由充电的电池提供电流。 这是由于集成 FET 上的二极管导致的。 当输入源被移除时、电路由充电电池供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel、

      体二极管是直流/直流转换器设计的关键组件。 关闭此主题。 感谢您进行更新、以便您能够理解/解决原始问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的疑虑未能得到澄清。 我真正想问的是体二极管的自然结果。 您通常如何防止超级电容器负载在输入电源关闭时为降压电路供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel、

    降压充电器需要高于输出电压的输入电压才能降压。 该充电器具有一个用于反向放电保护的 V (DCIN-VFB)比较器(在 EC 表中指定)。 由于体二极管上存在自然压降、因此测量的输入电压将低于超级电容器电压并触发此条件。 使用此器件、外部电阻分压器可检测适配器电压、建议将此适配器检测阈值设置为高于最大电池电压且低于最小适配器电压。

      ACOK 开漏输出被拉高、当 ACIN 引脚电压大于2.4V 时、允许充电。 当 ACIN 引脚电压大于0.6V 且 DCINA>VDCIN_UVLO 时、VREF 稳压器和 VICM 电流感测放大器处于激活状态。