This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101:CBYPASS 容量

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846848/tps7a8101-cbypass-capacity

器件型号:TPS7A8101

您好的支持团队。

 

我将此器件用作1.5V 输出。

CNR 将从0.47uF 更改为0.1uF、以缩短启动时间。

 

如果是、CBYPASS 是否能保持在建议值0.47uF?

或者、我是否应该将其更改为0.1uF、与 CNR 相同?

 

SBVS179B、第10页、图-25。

这些特性在 CNR = CBYPASS 时显示。

 

此致、

DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、  

    CNR 和 CBYPASS 上可以有不同的值、在这里可以找到反馈电容器 CBYPASS 的优缺点:

    http://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf

    对于 CNR、它主要用于过滤基准电压并控制启动时间、您可以使用更小的 CNR 来缩短启动时间。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢你的答复。

     

    即使对于没有 PG 的器件、CBYPASS 也会导致启动缓慢吗?

     

    请注意、

    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、  

    是的、使用较大的 Cbypass 会减慢启动速度。 我之前链接的应用手册具有不同 Cbypass 启动的一些测试结果、请参阅图9、10和11。 我们通常建议使用10nF 或100nF 的 Cbypass。  

    此致、  
    Jason Song