This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:在电池组中添加 NTC 电阻器

Guru**** 2441240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847939/bq21040-add-ntc-resistor-to-battery-pack

器件型号:BQ21040

大家好、我想使用 BQ21040为锂聚合物电池充电。
我之前使用的电池具有内部 NTC 电阻器(因此3根导线)、然后电池不可用、然后我不得不使用简单的(2根导线)电池组。
据报告、BQ21040使用10千欧 NTC:是否可以在 PCB 上安全地安装0805外壳 NTC 电阻器、直接接触18650电池盒?
还讨论温度:在密封的外壳中、对于室外便携式设备、将最大充电电流安全地保持在500mA、还是应该降低到250mA?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    最佳解决 方案将取决于您有关电池安全与充电温度的系统要求和规格。  

    您建议在电池附近的 PCB 上使用0805 NTC 电阻器是合理的。  此外、降低室外(可能很热)环境中的充电电流也是一种很好的方法。