This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:LDO1电压值

Guru**** 2766565 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847540/tps659037-ldo1-voltage-value

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5748

团队、请帮助回答我的客户提出的问题:

我注意到 TPS6590379 LDO1的电压为~3.00V、而不是如广告中所述的~3.30V。 是这样吗?

我使用的是9ZWS 版本、97 1.3标记。 假设是这样、我是否也应该从这个电压运行我的 SD 卡? 我目前使用不同电源以3.3V 电压运行、但所有信号保护器件和 AM5748均为 LDO1 (VDD_SD)。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    您是否曾尝试为器件使用5V 输入电源? TPS6590379器件专为5V 输入电源而设计。 3.3V 输入可能适用于 VCC1和 SMPS 电源轨、但需要大于3.6V 才能支持 LDO 上的3.3V 输出。 请检查更高的输入电压是否解决了此问题。

    我们的用户指南显示了建议的配置: http://www.ti.com/lit/pdf/sliu011

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每位客户:

    我用5V 输入电压,只是在5.111V 处测量电压,所以,不,这不能解决问题。 我确实在两个不同的电路板上测量了 VDD_SD、它们都是~3.0V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已离线解决。 根本原因是在启动将 LDO1电压设置为3V 后、发生了对 LDO1_VOLTAGE 寄存器的软件写入。

    谢谢、

    纳斯塔莎