This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62363:数据表未清除寄存器 TEMP

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847693/tps62363-datasheet-not-clear-about-register-temp

器件型号:TPS62363

大家好、

 TPS62363的数据表对寄存器 TEMP 的描述似乎很模糊。

数据表中指出" 如果器件的结温 TJ 超过典型值120°C、则 TJEW 位设置为高电平。 "和" 如果发生了热关断、TJTS 位将被锁存、并且只要存在 VDD 和 Avin、并且直到主机将该位复位、该位就会保持逻辑高电平。 "所以、我认为这意味着 TJEW 位不能由用户写入、而 TJTS 位可以写入。 我是对的吗? 如果是、当我通过 I2C 对寄存器 TEMP 进行编程时、我需要在 SDA 线上放置8位数据、这对 TJEW 位是否有任何副作用?

此致、

不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的陈述正确。 您可以在 D/S 第46页的表30中看到 TJEW 和 TJTS 的简短说明。 如表30中报告的那样、您应用的位不应对 TJEW 产生任何影响、因为它的状态由 Tj 决定。