This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我对 OCP 保护感到困惑

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825256/i-am-confused-about-ocp-protection

器件型号:TLV62569

您好、e2e

目前、我测量的是 TLV62569DBVR、但其工作原理很奇怪。

我阅读了它的数据表、但它没有性能曲线的仿真。

因此、我无法验证我的测量结果是否正确

请帮助我检查测量结果、其运行正常。

下图是我的测量结果:

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件根据上面提供的波形正常工作。 它仅显示器  件在峰值电流控制下运行、因为已达到高侧 FET 上的电流限制(ILIM)。 请参阅下面的数据表中描述其运行的部分。

    此外、 在 OCP 或短路情况下、该器件将不会在断续模式下工作。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答、但我想进一步询问器件为何仍能正常运行。

    由于其数据表中描述的电流限制为3A、并且我在输出电流中测试该电流为3A、  

    此外、我的测量结果显示波形中的输出电压下降很大、为什么?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user6091462

    过流保护有多种不同的方案。  对于 TLV62569DBVR、OCP 是一个具有逐周期峰值电流限制的电流限制。  TLV62569DBVR 不会关断输出并重新启动、而是会限制它可以提供的电流。如果外部负载消耗的电流大于 TLV62569DBVR 可以提供的电流、则差异由输出电容器组成、 它会放电、直到从输出中汲取的负载电流与 TLV62569DBVR 提供的电流相匹配。

    由于电流限制是逐周期峰值电流限制、流入输出端的平均开关节点电流将小于电流限制。

    如果您使用的是恒定电流负载、则会将输出电压拉低至电子负载的顺从电压、低于该电压时、负载无法灌入该恒定电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您的回答。

    我还想问、OCP 有不同的方案。

    如何为终端设备选择逐周期或关闭输出?

    它们的优势或劣势分别是什么?

    我正在研究这项申请、如果您有空闲时间、请给我一些建议或参考。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user6091462、

    逐周期电流限制、其中电源转换器成为恒流源而不是恒压源、其优点是允许转换器在过载条件下继续运行并提供输出电压、即使低于预期电压也是如此。  在许多应用中、这可以允许电源转换器在短时间过载期间运行、同时保护功率器件免受过流损坏。  这在转换器上可能会出现突然负载而不需要触发关断的应用中非常有用、但如果电流不受控制、则可能会造成损坏。

    以下是几个示例:

    热插拔或将具有大输入电容器的器件连接到输出端。  输入电容器会在输出端施加突然的高负载电流、但您不想关断电源轨、只需让它使用受控电流为电容器充电、直到达到预期电压。

    电机或灯最初可能会尝试在启动时消耗非常高的电流、但随后会在运行时减小该电流。  恒定电流限制、例如逐周期电流限制、可防止这些"浪涌"或浪涌电流关断电源轨。

    主要缺点是它们会持续驱动该电流很长时间。  如果它们正在供电的器件出现故障、导致它们消耗过多电流、则电源转换器将继续提供电流、这可能导致受电器件损坏。

    施加关断要求的过流保护恰好相反。  为了响应意外的高负载电流、它们会终止开关和关断。  一些器件将在短暂的"冷却"周期(通常称为"断续"或"超时")后重新启动

    这可防止转换器在不需要关断的短暂轻度过流情况下运行、但它通过复位其输出来响应过大的负载、从而为负载提供更多保护。  在某些故障情况下、这可能会使转换器供电的器件有机会复位导致过流的任何故障、而实际上器件不会复位。