This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:器件是否具有与 TL431相反的逻辑

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847850/tl431-is-there-a-part-has-adverse-logic-with-tl431

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件: TL432

大家好、

有客户提出的问题。  

客户使用 TL431、如下所示。  但对于 comp 连接,客户错误地将 comp (控制错误电压)连接到 pin3,而 pin3也通过电阻连接到 GND。 然后、客户希望与我们一起检查是否有部件内部 Vref 连接到内部放大器的正输入端、FB 连接到负输入端。 我已经在网站上查看过、似乎没有这样的产品。 请添加您的评论。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉问、这有点困惑、无法理解。 您能找出客户问题吗?

    根据我的理解、C1连接在 TL431的引脚2和引脚3之间。

    您是否正在寻找替代的引脚分配? 我们提供 TL432、其中引脚1和引脚2是切换的。 但我没有一个引脚1/2通过引脚3进行切换的器件。

    -Marcoo