主题中讨论的其他器件: TIDA-01638
尊敬的所有人:
我设计了一个使用 TPS2121的电源多路复用器级、并且面临着 SIME 问题。
在下面、您可以找到原理图的 TPS2121部分
EXT_PWR 是6V 电源、而 USB_PWR 是来自 USB 端口的5V 电源。 当 EXT_PWR 低于4.75V 时,将 EXT_PWR、SYS_PWR 开关优先于 USB_PWR,如果高于5.25V,则返回 EXT_PWR。 下面您可以看到 USB_PWR 稳定但 EXT_PWR 不稳定时会发生什么情况。
如果 EXT_PWR 足够长的时间间隔、则一切正常、SYS_PWR 正确切换到 USB PWR
绿色:EXT_PWR
红色:SYS_PWR
黄色:PR1.
蓝色:ST
但是、如果 EXT_PWR 在 ST SYS_PWR 上升沿的同时下降、而不切换至 USB_PWR、则 会下降至零电压、然后以软启动重新启动
如果 EXT_PWR 在 ST SYS_PWR 的上升沿保持 USB_PWR 之前下降、而不会出现任何下降。
您能不能建议一个技巧来避免 SYS_PWR 中的电压下降至0V?
提前感谢
Cesare Conte