This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:电源管理论坛

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825405/tps55340-power-management-forum

器件型号:TPS55340

您好!

下面请找到我与 FB 引脚的连接、BOOST_FB 连接到微控制器上的 DAC。

是否有方法通过使用此 DAC 或其他 SW 控制器件来控制升压转换器的输出电压? 也就是说、不更改连接的电阻器?

感谢你的帮助

女人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    R80是连接 GND 的下部反馈电阻器。 什么是 DAC 输出电压稳压器? 您希望 V_motor 具有多高和多低的电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC 范围为0-3.3V

    V_MOTOR - 6.5V - 28

    R80在0欧姆时正常吗? 还是应该连接一个不同值的电阻器?

    谢谢你

    女人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    请参见下图。 需要使用下侧电阻器。

    当 DAC 输出为3V 时、V_MOTOR 为6.5V。 当 DAC 输出为0V 时、V_MOTOR 为28V。