This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88-Q1:VEN>VIN 是否可接受?

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825282/tps7a88-q1-is-ven-vin-acceptable

器件型号:TPS7A88-Q1

您好、TI 团队

我的客户有疑问。

VEN > VIN 是否可接受?
例如、VIN=1.8V VEN=3.3V
不能使用?
在这种情况下、它们将使用电平转换器或电阻分压器。
此致、
Koji Hayahi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    VEN 可独立于 Vin 进行定序、因此 Vin=1.8V 和 Ven=3.3V 用例没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle:san

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    我会告诉 客户没有问题。

     

    此致、

    高志林