This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:NVM 程序

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847653/tps53647-nvm-program

器件型号:TPS53647

您好、先生、

我的客户希望 通过第三方对 TPS53647 NVM 进行编程。

我使用 GUI 生成 PMBus 编程器脚本文件、我认为客户应该能够基于该文件对 NVM 进行编程。

我的问题是:

TPS53647执行 NVM 程序所需的最小硬件电路是什么?

2.我们是否有任何文档来演示如何对 NVM 进行编程?

3.我们是否有第三方建议客户进行 NVM 编程?

谢谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    1 -编程装置的最低硬件如下所示:

    • V3P3-本地旁路电容器并连接至+3.3V
    • V5 -本地旁路电容器并连接至+5.0V
    • VREF -本地旁路电容器  
    • CSP1至 CSP4 -上拉至 VREF
    • PWM1至 PWM4- NC
    • TSEN、SKIP#/NVM、F-IMAX、VBOOT、O-USR、 转换模式、ADDR-TRISE-连接引脚搭接电阻器。 确保 NVM 模式。  
    • 其他输出(VRRDY、VRFAULT、VRHOT)- NC
    • RESET#上拉至3.3V
    • PMBus、连接到 SDA、SCL 线路

    请参阅数据表第34页。 您需要按照表中列出的方式写入所有 NVM 可存储寄存器。  

    3.我不知道有任何第三方供应商已经设置了这样做。 但也可能存在一些问题。 我建议在 TWN FSO 中询问其他一些有关编程供应商的问题。