This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:瞬态电流

Guru**** 2769405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825485/tps23754-transient-current

器件型号:TPS23754

大家好、团队、

请参阅以下客户问题:

我对 TPS23754有一些问题、瞬态电流发生了变化。  如前所述、我们正在进行一些 POE+放大器设计、我可以通过我们的设计获得20W 的全正弦波输出、但当电流发生较大变化时、TPS23754的稳定性会出现问题、这在中很常见 音频或音乐开始或停止时。  观察示波器、当器件空闲时、我看到 MOSFET 的栅极上有12%的占空比。 当音频输出为20W 时、我看到占空比为~40%、因此这些占空比完全在预期参数范围内。  我看到的问题是、当从高负载向轻负载过渡时、栅极输出变得不稳定、并像器件正在重新启动一样开始脉冲。  在该状态为器件轻负载后、开关波形将在大多数情况下保持稳定、但如果电流需求瞬态过大、则器件会重新启动。  我已经尝试添加额外的大容量电容、该设计在稳压器的输出端具有660uF 的电容、在放大器 IC 的每侧具有100uF 的电容。  PoE 稳压器的输入侧还有一个额外的44uF 电容。  如果有任何帮助,将不胜感激。  我们使用了应用手册 slvrb41b、并建议您的设计团队进行修改以实施此设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randhir、

     感谢您提供的大门图片。

    您能否获取 VC、VCTL 和 VOUT 的波形? 谢谢!