This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:固定输出器件的静态电流输入

Guru**** 2391845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823408/tps61099-quiescent-current-in-of-fixed-output-devices

器件型号:TPS61099

您好!

我们将尝试为此器件计算静态电流。 使用可调版本时、我们还必须考虑外部反馈电阻器的电流。 这些电流需要3-5uA 的电流、这会增加该解决方案的静态电流。 如果我们转到固定输出版本、器件的静态电流会增加还是保持在~1uA?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好:

    对于固定版本、您可以在无负载的情况下获得较小的输入电流、但可能不会保持在1uA。 (我们不将其称为静态电流。)  

    对于静态电流,我建议您通过应用手册http://www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf 了解 IQ 

    应将反馈电阻视为轻负载。  

    我们还提供了一份应用手册、其中提供了有关无负载测量的详细指导:"计算和测量升压转换器的无负载输入电流"http://www.ti.com/lit/an/slva828/slva828.pdf。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鉴于器件正常运行(TPS61099)需要反馈电阻器、客户在评估时会考虑将此电流作为器件静态电流的一部分。 我们客户通常在解决方案级别进行评估、而不仅仅是 IC 级别。

    如果他们切换到固定版本(例如 TPS610994)、则固定解决方案的电流是否小于可调解决方案的电流?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    正如我提到过的、是的、 对于固定版本、它们可以在无负载的情况下获得较小的输入电流、但可能不会保持在1uA。  

    TPS610994是固定3.3V 版本。 我们有具有2.5V 输出电压的 TPS610992

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick:

    这进展如何? 我将关闭该主题、因为我认为您已经解决了该问题。 如果没有、只需在下面回复即可。