This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:Iout @ PFM

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847777/lm27761-iout-pfm

器件型号:LM27761

您好,

VIN=3.3V 和 Vout=-3V。 我想确认、对于输出电流大小、LM27761将进入 PFM 模式。 我在 Webench 中的仿真结果为10mA。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    进入 PFM 模式的性能取决于使用的电感器和输出电容器、并且没有为进入 PFM 模式定义特定的范围。 从 webench 获得的值在特定条件下是准确的。

    此致、

    Tanvee