This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079T:BQ24079 &放大器;BQ24079T 差异?

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079, BQ24079T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847827/bq24079t-bq24079-bq24079t-difference

器件型号:BQ24079T
主题中讨论的其他器件:BQ24079

大家好、

BQ24079和 BQ24079T 之间有何区别?
查看 BQ24079数据表 VBAT 的器件比较表显示 BQ24079T 为6.6V?


但请查看 BQ24079T 数据表、但它显示4.1V
哪一个是正确的?


 BQ24079和 BQ24079T 两者之间有何差异?

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24079T 的 VBATREG 为4.1V。 正在更正数据表误差。

    BQ24079和 BQ24079T 之间的差异是 BQ24079上的 NTC 基于电流、而 BQ24079T 上的 NTC 基于电压。 基于电压的方法可为您希望的充电温度阈值提供更大的灵活性。